This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS25982的设计问题

Guru**** 2513255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158455/tps25982-design-question-for-tps25982

器件型号:TPS25982

尊敬的团队:

我们正在设计 TPS25982、并有如下问题。 您能和我们分享您的意见吗?

R_ILIM 上的 PD 是什么? 我们需要使用哪种电阻器尺寸进行设计? (0402或0603)

2.在设计计算工具中、有 "PD_COUT_STARTUP"用于计算启动时由于 Cout 而产生的功率耗散。

为什么在 工作表中输入更大的 CdVdT 时 PD 更小? 当我们使用较大的 CdVdT 时、FET 导通压摆率将更慢、并应在 FET 上导致更多功率耗散。

请与我们分享您的反馈。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    1.客户可以选择任何尺寸。 RILIM 上的功率耗散为(IOUT*G)^2*RILIM。  

    2.当压摆率随 cdvdt 的增加而降低时,浪涌电流(COUT*压摆率)会降低。 由于 FET (VIN-VOUT)*浪涌电流的降低,PD 会降低。

    此致

    Kunal Goel