This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:伪瞬态分析没有收敛(Simetrix)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131165/ucc28c43-no-convergence-in-pseudo-transient-analysis-simetrix

器件型号:UCC28C43

尊敬的 TI 专家:

您在产品主页上提供的 UCC28C43型号出现错误。

当我在 Simetrix 中的反激式仿真中实现它时、我始终会遇到以下错误:

***错误***找不到 DC 操作点-伪瞬态分析中没有收敛

根据 Simetrix "where "语句、UCC28C43器件在最后一步(+内部 Q1)无法收敛

您是否对如何解决此问题有任何想法? 您是否有任何可用于将 UCC28C43转换为电路的 Simetrix 仿真示例?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚找到 了 PSPICE 模型、您能指出在哪里可以找到 SIMPLIS 模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是使用 SPICE 模型、而不是 Simplis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在  s-xu@ti.com 上向我提供仿真原理图吗? 我可以尝试重复该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我在10天前向您发送了仿真。 你收到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    抱歉、我无法从邮箱中找到它、您可以在 E2E 中重新发送它并提醒我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想与您再次联系。 如果问题仍然存在、请将仿真文件转发给我。 谢谢。