This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:器件数字输入的串联电阻要求

Guru**** 2586975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158381/tps272c45-series-resistor-requirement-for-device-digital-inputs

器件型号:TPS272C45
主题中讨论的其他器件:TPS274160

您好!

我正在设计新的 TPS272C45A、以替代库存非常差 的 TPS274160BRLH。  在 TPS274160BRLH 数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps274160.pdf)第27页第9.1节中、它提到了在连接到 MCU 的接口引脚上建议使用串联电阻器、以便在存在电感负载时发生高压瞬变或电源损耗时限制反向电流。

 TPS272C45A 数据表中没有提到对这些串联电阻器的需求、但我想我们的情况与 TPS274160BRLH 相同。 同样、GND 脉冲也可以正向偏置 TPS272C45A MCU 接口引脚上的 ESD 保护二极管、将电压驱动回 MCU (或驱动 TPS272C45A 引脚的任何电压)。

是否应该有串联电阻器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 I/O 线路中应实现串联电阻的情况与此类似。 它的情况与 TPS274160相同。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的快速响应。 为了澄清一点、我在主题行中提到了输入、但我认为输出也是如此(如 FAULT 引脚)。 您能否确认、然后我可以关闭此 TT?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、所有 I/O 引脚都是如此。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,再次感谢!