This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:将 WDI 输入从高阻态切换为脉冲时出错

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138021/tps3823-error-when-switching-wdi-input-from-hi-z-to-pulse

器件型号:TPS3823

您好!

使用外部逻辑(Toshiba:三态缓冲器)、CPU 切换 TPS3823的 WDI 输入(高阻态或 WDI 脉冲)。

随附的是电路图(P1)、正常和异常运行波形(P2)和异常运行缩放波形(P3)。

e2e.ti.com/.../TPS3823.pptx


-通常、从高阻态切换到脉冲不会出现问题(不会发生复位)。
-有时、从高阻态切换到脉冲后立即进行复位。

由于产品的超时为1.6秒、因此即使由于某种原因出现看门狗、也为时过早。
即使由于噪声而置位手动复位(MR)、复位脉冲也很短。

我不理解生成意外复位的过程、这种情况很少发生。
如果 TI 支持团队能给客户一些好的建议、这将对我们有所帮助。

很抱歉给您带来不便、但提前感谢您。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    当 TC7SH126FU 在 WDTCLK 引脚上输入脉冲时、看起来会消除 WDI 引脚上的高阻抗。   

    为了进行故障排除、客户可以在禁用器件时在 WDTCLK 中持续输入脉冲。

    此外、 移除 TC7SH126FU 并使 WDI 引脚完全未连接、然后查看当 WDI 引脚 长时间处于高阻抗状态时它们是否仍然看到这些毛刺脉冲。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    我们的客户在没有 TC7SH126FU 的情况下进行测试。
    到目前为止、似乎没有任何问题。

    他们还测试了重新安装了 TC7SH126FU 的电路板、问题似乎不再出现。 。

    请稍等片刻、等待他们的判断。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    感谢您的更新。

    Jesse