This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:UCD90910 pflash 固件问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90910, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158536/ucd90910-ucd90910-pflash-firmware-issue

器件型号:UCD90910
主题中讨论的其他器件: UCD90120A

您好、先生、  

我们从客户那里获得新样片、pflash 固件校验和显示"1D 92 36 00"而不是"99 9F 32 00"。  

您能否告知 UCD90910的最终版本是哪个 pflash 校验和?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1D 92 36 00是 UCD90120A 的固件。

    99 9F 32 00是 UCD90910的固件。  

    您是否从合法的 TI 分销商处购买这些器件?

    您是否需要 UCD90910或 UCD90120A?

    此致

    Yihe