This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825A:UC3825A 输出问题

Guru**** 2510215 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158177/uc3825a-uc3825a-output-issue

器件型号:UC3825A

OUTA 和 OUTB 上的输出波形会跳过一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    对于闭环系统、脉冲跳跃并不罕见或意外。  如果输出电压和 FB 引脚高于设定点、误差放大器将强制控制器跳过脉冲、以使 Vout 恢复稳定。  如果负载非常非常轻、脉冲跳跃也非常常见。  此外、如果电流高于逐脉冲电流限制、则也会出现脉冲缺失。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我理解您要说什么。

    但是、这里的问题与我们测试的单元在某种程度上不同、是通过正常测试的单元从现场返回。

    SMPS 详细信息:

    输入180-265VAC

    输出30V 40A

    在非轻负载的30V 20A 电压下进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也会在连接到光耦合器的同相(引脚2)上获得正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、获得这些附加信息很有用、但如果没有"图片或原理图"、很难找出问题的症结所在。

    首先、我将研究 UC3825A 的工作原理:

    1) 1)当它不是脉冲跳跃时、开关频率是否根据 RT/CT 值正确?

    2) 2) VREF 引脚的外观如何? 5.1 VDC 时稳定?

    3) 3) VCC 引脚的外观如何? 还是在 UVLO 启动和 UVLO 停止之间循环?

    4) 4) ILIM 引脚的外观如何?  ILIM 上的斜升是否保持在1.0V 以下?

    5) 5) SS 引脚的外观如何?

    如果 UC3825A 正常运行、我将检查控制器周围的组件。  MOSFET 可以吗?  COMP 组件是否正确?  变压器问题?  输出电容器和输出电感器是否正常?

    此致、

    Eric