This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3243:数据表中描述的 ACB 特性是否将影响输出电压的稳定性

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138080/lm3243-whether-acb-characteristics-described-in-datasheet-will-affect-the-stability-of-output-voltage

器件型号:LM3243

你(们)好

如数据表中所述、ACB 特性将在输出的上升沿和下降沿提供额外的输出电流。

但该输出路径不会因电感而保持稳定、因此该额外的跳转电流会直接添加到输出端子、无论它是否会导致输出不稳定?

最棒的

杨刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 本网站在过去几天内处于维护状态、因此我们无法回复此主题。

    我将在今天晚些时候对你作出答复。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、ACB 功能不会导致输出不稳定、因为它的设计目的是在运行期间以最小纹波维持输出电压调节。 但愿这对您有所帮助。

    谢谢!

    此致

    Sneha