This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 BLDC 风扇的24V PFC 低成本电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137162/24v-pfc-low-cost-power-supply-for-bldc-fan

 我想设计低成本24V PFC 40W BLDC 电源、请建议采用低成本电源参考设计或应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    PMP30251 非常接近您的需求。 我希望这是您所需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计为应用确定了有用但不是最佳解决方案、因为在参考设计的测试报告中 、PCB 和元件的温度上升 幅度在45W 至50W 时过大、而且 此设计不提供 PFC、 另外、我还必须将电源放在风扇外壳中、这样我就需要一种不会使温度上升 到75摄氏度以上的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    我们的参考设计通常不包括功率级别低于75W 的 PFC。 这是另一个可查看 TIDA-01417的参考设计。 您认为这可以为您效劳吗? 您始终可以添加 PFC 前端 对于 小解决方案尺寸而言、UCC28056可能是理想的选择。  

    但愿这对您有所帮助。