This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1-DESIGNCALC:使用计算器和 webench 实现不同的组件值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158198/lm5123-q1-designcalc-different-values-of-components-using-calculator-and-webench

器件型号:LM5123-Q1-DESIGNCALC

您好!

我在 Excel 和 Webench 中的设计计算器与 LM5123 IC 的 COMP 引脚值之间存在差异。  

当我在两种情况下输入相同的输入值时、我会得到非常不同的电阻器和电容器值。 您可以在下面找到2张照片。

我不确定我应该使用什么公式来计算这些值。 我应该怎么做?

此致、

Mateo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、  

    感谢您的联系。 请参阅 Excel 计算器中建议的值、我们将从侧面检查 Webench 中实现的公式。  

    此致、
    Em