This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:初级调节中的 EMI

Guru**** 2538030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158083/lm5156-emi-in-primary-regualtion

器件型号:LM5156

大家好、

我的客户希望使用初级调节反激式器件以500kHz 的频率运行、

由于初级调节往往具有较大的 EMI、  

我想知道 EMI 的瓶颈是什么,是高频或 DCM 或漏电感...... 等等?

请告诉我应该关注什么。

DRSS 功能通常可以降低多少 EMI?   

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、  

    感谢您的联系。 影响 EMI 性能的因素有很多、其中最重要的因素之一是电源的 PCB 布局。 DRSS 可以降低 EMI、但无法解决布局错误造成的问题。 请建议客户遵循数据表中的指南、并以 EVM/参考设计为例。  

    此致、
    Em