This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132-Q1:REF4132A40DBVRQ1

Guru**** 2391175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158142/ref4132-q1-ref4132a40dbvrq1

器件型号:REF4132-Q1

你好。  我正在为我们的设计寻找合适的第二个来源。 在此电路中、REF4132A40DBVRQ1 (基准4.096V)是用于启用输出的 EN 引脚。 是否可以将该引脚保持未连接状态? 它是否具有内部上拉/下拉电阻器? 如果可以拔下插头、从 EMC 的角度来看、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 引脚不能 悬空。 它必须 从外部拉取或接地。 希望这会有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 因此、我们无法将此电路用作第二源。 祝你度过美好的一天! Br、Petr