This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782的 QR 模式运行(SBP1/SBP2/LPM)问题

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137214/ucc28782-qr-mode-operation-sbp1-sbp2-lpm-question-for-ucc28782

器件型号:UCC28782

大家好、TI 团队、

当 UCC28782在 QR 模式下运行时、这是一个问题。
我假设在 VS 引脚上检测到 ZCD、但从 ZCD 检测到 PWML 输出的延迟时间是如何确定的?

是否可以更改延迟时间?

这是否意味着延迟时间无法设置、因为 VS 引脚只使用电阻器将 AUX 绕组电压分压?


此外、您是否知道在 ACF 模式下从 PWMH 关闭到 PWML 打开的时间(即、tz)是由 RTZ 引脚设置的频率?

QR 处的延迟时间是否与之无关?

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    感谢您查询 UCC28782。

    我将在明天返回此查询。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    我假设您在 QR 模式中提到 LPM 和 SBP 模式下的谷底开关模式运行。 因为 PWMH 将被禁用、并且在这个模式中将没有 ZVS。 根据您的建议、从 Vs 引脚检测到 ZCD、并且不会进行死区时间优化。 ZCD 脉冲到达后、PWML 将在数据表 Vs 部分下给出的传播延迟 TD (zcd)后打开。 延迟时间需要根据 AAM 模式(通过 RTZ 和 RDM)进行设置、其中将根据 ZCD、ZVS 和基于 Vbulk 电平的死区时间控制进行优化和调整。

    是的、从 PWMH 关闭到 PWML 打开的时间将由 RTZ 引脚决定、如您所述。 这将是 RTZ 引脚设置的最大 Vbulk 时的最小时间频率。  根据 Vbulk (较低值)和 RDM、死区时间将增加以优化 ZVS。

    如果您有其他疑问、请告诉我。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、

    感谢你的答复。

    明白。
    是否仅延迟?

    我认为滤波器由 VS 引脚的杂散电容和连接到 VS 引脚的电阻器组成。
    VS 引脚的杂散电容是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    数据表中没有提到 Vs 引脚上允许的寄生电容。 布局提到不要在 Vs 引脚下方运行任何接地平面来降低电容。 由于在从 SWS 引脚进行 ZVS 调优之前必须进行 ZCD 检测、并且此处建议的电容为22pF、因此可以看出它小于该延迟(Rcws/CCW)。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、

    感谢你的答复。

    我知道以下部件:

    请告诉我 VSpin 的寄生电容的实际值(仅限 IC)。
    我想计算延迟时间的典型值、并验证实际机器的操作是否合适。

    谢谢。

    Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    感谢您的跟进。 数据表中没有提到的推荐电容器的实际值。 必须根据我之前的帖子在电路板上进行验证。 我将与系统设计人员联系、以查看他是否有此编号。

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、

    感谢你的答复。

    对于由此给您带来的不便、我们深表歉意、但如果您能确认您的测量结果、将会有所帮助。

    此致、

    Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    当您为此问题打开了一个新主题时、请告诉我是否可以关闭此主题、因为我们可以跟踪新主题。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、ハリッシュ、μ A

    ここで確認したいのは、VS端子の端子容量です。新しいスレッドで尋ねたのは、各端子に接続できる許容寄生容量です。μ A
    したがって、VS端子容量とVS端子に許容される許容接続容量を新しいスレッドで答えると、このスレッドを閉じることができます。μ A

    よろしく μ A

    鉄津 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    感谢您的再次光临。 我认为这些是重叠的问题、但无论如何会检查建议的电容(如果有)。 我们下周初回来、因为我们今天休息了几天。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、

    感谢你的答复。

    以下公式将用于可连接容量。
    因此、我们认为仅 IC 的容量和可连接的容量不同。

    可被连接至端子的电容<端子电容(只适用于 IC)+阵列电容等

    现在、请在新主题中回答。
    我将关闭此主题。

    此致、

    Tetsu