大家好、TI 团队、
当 UCC28782在 QR 模式下运行时、这是一个问题。
我假设在 VS 引脚上检测到 ZCD、但从 ZCD 检测到 PWML 输出的延迟时间是如何确定的?
是否可以更改延迟时间?
这是否意味着延迟时间无法设置、因为 VS 引脚只使用电阻器将 AUX 绕组电压分压?
此外、您是否知道在 ACF 模式下从 PWMH 关闭到 PWML 打开的时间(即、tz)是由 RTZ 引脚设置的频率?
QR 处的延迟时间是否与之无关?
此致
Tetsu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 团队、
当 UCC28782在 QR 模式下运行时、这是一个问题。
我假设在 VS 引脚上检测到 ZCD、但从 ZCD 检测到 PWML 输出的延迟时间是如何确定的?
是否可以更改延迟时间?
这是否意味着延迟时间无法设置、因为 VS 引脚只使用电阻器将 AUX 绕组电压分压?
此外、您是否知道在 ACF 模式下从 PWMH 关闭到 PWML 打开的时间(即、tz)是由 RTZ 引脚设置的频率?
QR 处的延迟时间是否与之无关?
此致
Tetsu
您好、Tetsu、
我假设您在 QR 模式中提到 LPM 和 SBP 模式下的谷底开关模式运行。 因为 PWMH 将被禁用、并且在这个模式中将没有 ZVS。 根据您的建议、从 Vs 引脚检测到 ZCD、并且不会进行死区时间优化。 ZCD 脉冲到达后、PWML 将在数据表 Vs 部分下给出的传播延迟 TD (zcd)后打开。 延迟时间需要根据 AAM 模式(通过 RTZ 和 RDM)进行设置、其中将根据 ZCD、ZVS 和基于 Vbulk 电平的死区时间控制进行优化和调整。
是的、从 PWMH 关闭到 PWML 打开的时间将由 RTZ 引脚决定、如您所述。 这将是 RTZ 引脚设置的最大 Vbulk 时的最小时间频率。 根据 Vbulk (较低值)和 RDM、死区时间将增加以优化 ZVS。
如果您有其他疑问、请告诉我。
谢谢你
此致、
Harish