This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:无法创建零件#39;s 控件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138027/bqstudio-failed-to-create-the-part-s-control

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ78350

大家好、

当我尝试刷写 BQ78350的新固件时、我遇到了此问题(下图)。 只有一个 BMS 可以做到这一点。 我尝试更换新的 BQ78350 IC、并重新安装了 BQSTUDIO、但这没有帮助。

除了刷写 BQ 的固件外、软件仍然可以与 BMS 板通信。

   

当我尝试连接另一个 BMS 板时、情况良好。

有人知道这个问题吗?

谢谢你

Nhan Mai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nhan、

    问题不太可能是连接的 BMS。 在同一台 PC 上还是在不同 PC 上观察到故障和成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仅使用了一台 PC 进行此测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nhan、

    如果 PC 内存不足或 bqz 文件有一些错误条目、则会显示错误消息。

    我们建议您将固件升级到看起来一切都适合您的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢你的答复。 在我这次制作的18个 BMS 电路板中、只有两个电路板出现了这个问题、另外两个电路板我重新焊接了新的 BQ78350 IC。

    在两个问题板中的一个上、我将自己的 BQ78350替换为另一个、我知道它工作良好、然后电路板变得正常。

    因此、我想问题来自 BQ78350 IC、但它无法正常工作。