请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQSTUDIO 主题中讨论的其他器件:BQ78350、
大家好、
当我尝试刷写 BQ78350的新固件时、我遇到了此问题(下图)。 只有一个 BMS 可以做到这一点。 我尝试更换新的 BQ78350 IC、并重新安装了 BQSTUDIO、但这没有帮助。
除了刷写 BQ 的固件外、软件仍然可以与 BMS 板通信。

当我尝试连接另一个 BMS 板时、情况良好。

有人知道这个问题吗?
谢谢你
Nhan Mai