This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:TPS22913C 上的3.3V 和5V

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134156/tps22913-3-3v-and-5v-on-tps22913c

器件型号:TPS22913

您好!

你好。

客户计划使用 TPS22913C、但希望选择3.3V 输出或5V 输出。

两个都处于同一个输出、因此他会激活其中一个。

他 想知道5V 电压是否可能泄漏回3.3V 电压。

他将3.3V 电源作为输入发送到一个 TPS22913C、将5V 电源作为输入发送到另一个 TPS22913C。

然后、他将两个输出连接在一起、以便能够将所选电压馈送到下一个连接的任何电压。

他对两个"启用"信号都有控制权、因此他可以确保不同时激活这两个信号。

您能否确保5V 电压不会通过 TPS22913C 泄漏到3.3V 电压中?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您正在解释的是电源多路复用应用、我建议使用 TPS2116等器件。  

    TPS22913C 器  件一直启用 RCB、但它需要 FET 上的44mV-54mV 压降来启用 RCB、这意味着在激活前可能会有一些反向电流。 如果您对 ON 引脚实施先断后合逻辑以确保 器件 永远不会同时导通、则这不会是问题。 当然、这在很大程度上取决于您的系统中可用的信号。

    您是否将5V 或3.3V 作为优先级、或者是否有其他原因需要在哪一个电源为输出供电?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    由于您在数周内尚未回复、我将关闭此主题。 如果您仍需要帮助、请创建新帖子。

    此致、

    Kalin Burnside