This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:要求查看 LM3489压摆率设计并提供建议

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135496/lm3489-asking-for-lm3489-slew-rate-design-review-and-suggestions

器件型号:LM3489

大家好、

客户在新项目中设计了 LM3489。


请您帮助查看 转换率问题并提供您的意见吗?

在电压 µs 期间、压摆率不应超过 vSrcSlewPos (vSrcSlewNeg)、根据 PD 规范、该值为30mV/μ s。

vSrcSlewPos≤30mV/us

 

客户测量5V 至20V 情况、压摆率超过30mV/us。

15.2V/340us=44.7mV/us

 

如果需要添加大容量电容器、您是否会提供建议以及如何添加大容量电容器以降低压摆率?

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您可以增加前馈电容(电容器从 VOUT 到 FB)。

    该电容将减慢 FB 响应时间、从而减慢瞬态和压摆率。

    确保在之后检查开关稳定性。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    对于您所连接的波形、这是测量 VOUT 吗?  您的应用条件是什么?  

    如果您询问输出电压软启动、则可以尝试将 CADJ 电容器更改为高于1nF 的值、以创建数据表 第7.3.3节中详述的软启动功能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    客户的应用 Vin 为20V。

    通过选择不同的 FB 电阻器、输出电压将为5V/9V/15V/20V。

    在类型 C 定义中、压摆率  vSrcSlewPos≤30mV/us 需要满足。

    因此、客户测试5V 至20V 的情况、客户反馈压摆率太快、无法通过规格。

    电路原理图中的 CADJ 为1nF。 您是否有 Cadj 的建议值?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    C7205前馈电容将降低 FB 节点的速度。

    您可以增加该电容以减慢瞬态响应。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的评论。

    我们是否有任何可以模拟电容值的仿真工具?

    您是否为客户提供了建议价值?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    您可以尝试将前馈 C7205增加到220pF 或1nF。

    我可以运行一些仿真、负载电流是多少? 两个输出电压的负载电流是否相同?

    -奥兰多