This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219RSM、完整器件数据表和编程规范请求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158116/tps65219-tps65219rsm-full-device-datasheet-and-programming-specification-request

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS65220

您好!

我们的日本客户要求我们 在我们的编程工具上实施 TPS65219RSM 的编程支持。 我们已从 TI 网站下载了器件数据表、但其中不包含必要的信息。 因此、我想请您向我发送完整的器件数据表和 EEPROM 编程规范。

提前感谢您。

此致、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

    感谢您的联系。 包含编程说明的最终数据表将于今年年底发布。 同时、我们还准备了一个演示文稿、其中包含有关如何对 TPS65219 PMIC 进行编程的分步说明。 我们可以通过 E2E 分享这些幻灯片。 您将使用哪个可订购器件型号?

    以下是用户可编程版本的 OPN、仅供参考:

    • TPS6521905RSMR:4x4封装/0.4间距。 环境温度:-40°C 至105°C。 结温范围:-40°C 至125°C。  

    • TPS6522005RHBR:5x5封装/ 0.5间距。  环境温度:-40°C 至125°C。 结温:-40°C 至150°C。  

    TPS65220x 在功能上与 TPS65219等效并具有引脚对引脚兼容性。 唯一的差异是额定温度和封装。  

    谢谢、

    Brenda