This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:设计帮助

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158162/lm2678-design-help

器件型号:LM2678

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我计划使用 LM2678S-12作为26-27V 稳压器、通过电阻驱动反馈(FB 引脚)、而不是直接电压输出、请参阅下文。

数据表中使用的公式:Vout=VFB*(1+R1/R2)=1.21V*(1+(22k3+30k)/2k5)=26.5V、其中22k3是12V 的内部电阻值。

如果满足有关电感器、电容器和二极管的所有其他建议、就像稳压器是 LM2678S-ADJ 类型一样、请告知此方法是否正常。

如果可以的话、固定 LM267x 系列稳压器是否可以用来替代通常使用外部电阻器的 ADJ 类型?"

谢谢你。

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从理论上讲、您可以使用串联电阻器或外部分压器将输出电压提高到高于"固定"值。

     我们器件的"固定"输出电压版本在 FB 引脚之间连接了一个内部分压器

    和误差放大器的高阻抗输入(请参阅数据表中的方框图)。

    该内部分压器的存在表示 FB 引脚接地的阻抗相当低。  

    在 LM2678中、对于12V 版本、该电阻约为24.8k。

    该电阻将为任何外部分压器加载负载。

     理论上、可以调整外部电阻值以补偿负载

    内部分压器。

     遗憾的是、内部分压器中电阻器的实际绝对值不准确。

    此外、这些电阻器的绝对值可能会因工艺变化而变化高达+/-20%(或更多)

    和温度。

     请记住、TI 不测试也不确保内部分压电阻器的绝对值。

     当然、对这些电阻器的比率进行了修整、以提供在中稳定的精确输出电压

    数据表中给出的精度限制。

     客户可能不关心额定26V 电压轨的较大变化。

    在这种情况下、客户可以使用单个外部电阻器或分压器。  客户应根据上述假设的内部分压器电阻变化来估算输出电压变化。

    谢谢