This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521903RHBR 复位

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158254/tps65219-tps6521903rhbr-reset

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM625

您好!

  我使用的是 AM625 EVK 板。 在该板中、如果我按下 热复位开关 SW3、

  (PMIC -模式/复位)  PMIC 所有电力线复位不是????  

 

   

此致

Pandian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pandian:

    感谢您的支持! 按下 SW3按钮时、您是否看到 RESETSTATz 信号变为低电平?

    TPS6521903 PMIC 上的 MODE/RESET 引脚配置为热复位。 这意味着所有 PMIC 电源轨都将保持开启状态、某些寄存器设置(即输出电压)将恢复为默认值。 处理器上的热复位不需要对 PMIC 电源轨进行下电上电。 下面是 TPS65219数据表中的一个捕获、说明了在 PMIC 上触发"热"复位时的预期行为。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    谢谢、

    Brenda