This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TI PSPICE 上瞬态模型的条件

Guru**** 2386220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158119/tps54531-the-condition-for-transient-model-on-pspice-for-ti

器件型号:TPS54531

我在 PSPICE 上模拟 TI 的 TPS54531瞬态模型。

这些模型仅描述了测试 Vin:8V 至28V、该模型是否可以使用并仿真5Vin 设置?

我尝试设置 Vin:4.75V、Vout:3.3V、Iout:~5A 仿真、更改的点仅为 V2:4.75V 和 RLOAD (1A、3A、5A)。   

测试结果;1A 和5A 设置正常、但3A 仿真在4ms 计时停止。

・μ A Iout:3A (在4ms 时序上失败)

・输出电流:5A

我想知道、3A 条件会受到 TPS54531的运行或仿真模型的限制的影响。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    这是 PSpice 仿真融合/收敛问题、而不是 TPS54531的运行问题。 请按如下所示更改仿真设置、然后您可以运行3.3V/1A/3A/5A、而无需停止。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy