This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:VIN 和 VBIAS 的关系

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998, TPS22998EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137038/tps22998-relation-for-vin-and-vbias

器件型号:TPS22998

我认为许多其他负载开关被确定为最大工作输入电压范围:<VBIAS.   

但 TPS22998的输入电压工作范围为0.2~5.5V、而不是<VBIAS.

请告诉我为什么 Vin 范围独立于 VBIAS。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,  

    TI 建议将 VIN 电压保持在低于或等于 VBIAS 的水平。 所有电气表都侧重于 VBIAS >= VIN、因为一旦 VIN 超过 VBIAS、导通电阻就会显著升高。 如果 VIN 大于2.2V、也可以连接到 VBIAS 电源。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的回复、

    我了解了 VIN 和 VBIAS 的关系。

    请告诉我 TPS22998的背景信息、 但<VBIAS. 尚未介绍

    我想 、一旦 VIN 超过 VBIAS、导通电阻就会大幅升高、但抑制比另一个负载开关低、对吧?

    如果可能,您是否会为我提供  Vin>VBIAS 条件的导通电阻规格?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,  

    感谢您提出问题;我了解需要澄清问题、我们正在数据表中对此进行澄清。  

       没有具体的原因、我们建议 TPS22998的 Vin 工作范围为0.2V 至5.5V、而不是0.2V 至 Vbias。  

    尽管我们可以在0.2V 至5.5V 的范围内运行、但我们仍然建议将0.2V 至 Vbias 作为工作电压、并且我们正在努力 在数据表中更清楚地说明这一点。  

    很明显 、TPS22998没有区别、这会导致 Vin > Vbias 条件下的 Ron 低于正常值、并且在 Vin>Vbias 条件下、我们没有 Ron 的任何数据。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    感谢您的回复、

    客户的电路之一需要输入电压:5V、VBIAS:3.3V。 (TPS22998仅在10A 和交货周期内匹配)


    是否有高于 VIN 和 VBIAS 条件的导通电阻参考测试数据?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,  

    当 Vbias < Vin 时、我们没有任何导通电阻参考测试数据。  

    客户是否可以将 Vbias 信号提升至5V? 或者、它们能否将 Vbias 和 Vin 连接在一起?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    感谢您的回复、

    我知道您没有参考数据。  

    客户正在考虑在其电路板上更改 VBIAS:3.3V 至5V、但是否可以更改 VBIAS 尚未决定。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,  

    已理解;最好的前进路径是将 Vbias 更改为5V 或将 Vin 和 Vbias 绑定在一起、使 Ron 反映数据表中提供的内容、如下所示:  

    <Vbias could result in higher Ron than documented above. 之外的操作  

    *编辑:下面的注释用于将 Vbias 绑定到 on 而不是将 Vin 绑定到 Vbias。 由于这些注释不相关、因此它们已被删除。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    感谢您的建议、

    我将测量 TPS22998EVM 并确认 Ron。

    最后一个问题、内部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压是多少?

    此规格是测量和确认的必要条件。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,  

    内部栅极电压不是我们提供的值。  

    可以使用 TPS22998EVM 用户指南和下图测量 Ron:  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucb6/slvucb6.pdf?ts=1664981565410&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Elizabeth