我认为许多其他负载开关被确定为最大工作输入电压范围:<VBIAS.
但 TPS22998的输入电压工作范围为0.2~5.5V、而不是<VBIAS.
请告诉我为什么 Vin 范围独立于 VBIAS。
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为许多其他负载开关被确定为最大工作输入电压范围:<VBIAS.
但 TPS22998的输入电压工作范围为0.2~5.5V、而不是<VBIAS.
请告诉我为什么 Vin 范围独立于 VBIAS。
此致、
Satoshi
你好,Satosi-San,
感谢您提出问题;我了解需要澄清问题、我们正在数据表中对此进行澄清。
没有具体的原因、我们建议 TPS22998的 Vin 工作范围为0.2V 至5.5V、而不是0.2V 至 Vbias。
尽管我们可以在0.2V 至5.5V 的范围内运行、但我们仍然建议将0.2V 至 Vbias 作为工作电压、并且我们正在努力 在数据表中更清楚地说明这一点。
很明显 、TPS22998没有区别、这会导致 Vin > Vbias 条件下的 Ron 低于正常值、并且在 Vin>Vbias 条件下、我们没有 Ron 的任何数据。
此致、
Elizabeth
你好,Satosi-San,
已理解;最好的前进路径是将 Vbias 更改为5V 或将 Vin 和 Vbias 绑定在一起、使 Ron 反映数据表中提供的内容、如下所示:
<Vbias could result in higher Ron than documented above. 之外的操作
*编辑:下面的注释用于将 Vbias 绑定到 on 而不是将 Vin 绑定到 Vbias。 由于这些注释不相关、因此它们已被删除。
此致、
Elizabeth
你好,Satosi-San,
内部栅极电压不是我们提供的值。
可以使用 TPS22998EVM 用户指南和下图测量 Ron:
此致、
Elizabeth