This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:无握手问题

Guru**** 2525800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158118/tps23756-no-handshake-issue

器件型号:TPS23756

您好、先生、

这是客户最终版本的原理图、但目前可以与 PSE 端握手、这种原理图是否存在问题?

并附上了该信息处理的 BOM 列表。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-13_5F00_PoE-PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢后续行动。 原理图对我来说很好。

    以下是有关握手失败的一些建议:

    1.您使用了什么 PSE? 您是否使用了 TI 的 GUI (TPS2388x)、该 GUI 将显示握手故障原因(下面显示了一个示例)?

    2.您能否在握手期间提供 VDD-VSS 电压和输入电流(其中一个双绞线)波形? 然后、我们可以知道它在检测、分类或其他期间失败。

    3.尝试短接铁氧体磁珠(PFB4、5、6、7)、这可能会导致检测电阻测量误差。

    4.次级侧没有软启动电路。 我想知道、启动时是否会出现导致 PSE 过流保护的情况。 我们可以在得到波形#2后评估这一点。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    客户回复如下:

    2.您能否在握手期间提供 VDD-VSS 电压和输入电流(其中一个双绞线)波形? 然后、我们可以知道它在检测、分类或其他期间失败。 =>当前正在使用电源在不是 PSE 供电的 PL2端提供54V 电源时、不能测量握手。

    3.尝试短接铁氧体磁珠(PFB4、5、6、7)、这可能会导致检测电阻测量错误。=> PFB4~7已替换为0欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的回答。

    2.您能否在握手期间提供 VDD-VSS 电压和输入电流(其中一个双绞线)波形? 然后、我们可以知道它在检测、分类或其他期间失败。 =>当前正在使用电源在不是 PSE 供电的 PL2端提供54V 电源时、不能测量握手。

    如果在 PL2上使用电源、是否可以为 PD 部件供电? 如果 PD 可以通电并在这种情况下正常工作、则下游直流/直流电路应该正常。  

    3.尝试短接铁氧体磁珠(PFB4、5、6、7)、这可能会导致检测电阻测量错误。=> PFB4~7已替换为0欧姆

    除了 铁氧体 磁珠之外、您还能否仔细检查 T1的引脚。 共模扼流圈通常位于数据侧(不是在日期和电源混合侧)。  

        

    此致、

    Diang