This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:半桥中的 UCC21520和 UCC5310电源问题

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158825/ucc21520-ucc21520-and-ucc5310-power-supply-question-in-half-bridge

器件型号:UCC21520

尊敬的 TI 员工:

我对单通道/双通道 IO 栅极驱动器有疑问。

为什么单通道 ISO 栅极驱动器在主要的常用半桥设计中不使用自举电路?

它看起来像是使用了具有两条辅助线路的 PWM IC、而2通道 ISO 栅极驱动器使用自举电路。

 

1通道

2通道

电力输送 ISO 侧

牵引辅助导线

自举

芯片单元

2.

1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单通道驱动器也可用于半桥设计。 因此、是的、我们仍然可以使用自举电源。 通常、单通道驱动器用于单独驱动高侧或低侧、但双通道驱动器几乎始终用于半桥设计。 因此、我们在双通道驱动器中提到了自举电路、但它也可应用于任何半桥配置。 单通道驱动器通常也由偏置电源供电。

    此致、

    Akshat