This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:正阈值电压错误

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136646/tps3839-wrong-positive-threshold-voltage

器件型号:TPS3839

大家好、

我使用 TPS3839K50。

数据表显示:

Vin-= 4.38V

迟滞电压= 44mV

从正输入电压到负输入电压的开关点约为4.4V。 没错。

从负输入电压到正输入电压的开关点为5.1V。 预期电压为4.42V (4.38V + 44mV)。

我检查了器件的输入电压。 电压干净稳定。 电源监视器的输出驱动电压稳压器的高阻抗使能输入。

有什么建议吗?

此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的系统运行温度是多少? 如果处于高温状态、则二极管可能泄漏电流并在 TPS38389的输入引脚处创建分压器。

    此外、您能否提供这些测量的示波器截图?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到解决。

    连接的电压稳压器会产生较大的浪涌电流、从而产生输入电压的电压。 输入电压降至电压电容器的阈值以下、监护仪关闭。

    电压监控器 VDD 引脚处的电容器 可消除负电压、电路按预期工作...

    谢谢、Michael