This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300-084:无通信:bqStudio 错误消息"没有可用适配器可用于此系统。"

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158846/ev2300-084-no-communication-error-message-for-bqstudio-no-free-adapters-are-available-for-use-on-this-system

器件型号:EV2300-084
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQSTUDIOEV2400

尊敬的负责人:

我使用的是 bq34z100evm 和 EV2300。

我最近更改了我的 PC。

1.  使用旧 PC 时

   bq34z100evm 与 PC 之间的通信没有问题。

    ◆PC OS:Windows 10 Pro 64位21H2版本

    ◆bq 软件已安装 PC:  EV2300a_Device_Driver_Installer_Multilanguage_0.6.exe

                            bqStudio 1.3.86版

2. 使用新 PC 时

    bq34z100evm 与 PC 之间无通信。

   "没有可用的适配器可用于此系统。" 以红色显示在 bqstudio 的左下方。

   ◆PC OS:Windows 10 Pro 64位21H2版本

    ◆bq 软件 已安装 PC:  EV2300a_Device_Driver_Installer_Multilanguage_0.6.exe

                            bqStudio 1.3.101版 (我 下载了最新版本。)

    因此、我在 PC 的设备管理器中检查了 USB 连接的状态。

  带有感叹号(!)的"TI TUSB3210/2136应用固件加载程序" 显示在通用串行总线控制器上。

    (我已连接设备管理器的屏幕。

    请检查一下。)

   能否告诉我如何解决通信问题?

此致、

弘之


e2e.ti.com/.../0044.newPC_5F00_screen_5F00_of_5F00_Device_2D00_Manager_5F00_221005.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    感谢您的详细信息。 从信息中可以清楚地看到、Windows 未加载 EV2300驱动程序。 在许多情况下、EV2300在 Windows 10上无法正常工作。 EV2400可解决此问题。 您可以尝试以管理员身份运行 EV2300a_Device_Driver_Installer_Multilanguage_0.6.exe 并重新启动 PC。 如果这不起作用、则没有已知的解决方案。

    此主题具有更多信息

    e2e.ti.com/.../ev2300-64-bit-drivers-available-for-download