This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:AM5728BABCXEA、TPS6590379ZWSR 和 TPS51200DRCR 的生命周期信息

Guru**** 1652420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158586/tps659037-life-cycle-information-of-am5728babcxea-tps6590379zwsr-and-tps51200drcr

器件型号:TPS659037

大家好、

我们正在使用 Sitara 处理器 AM5728BABCXEA 设计新产品

生命周期
1- 关于  AM5728BABCXEA 的可用性、我阅读 了 TI  承诺 的寿命政策。  
此处理器仍处于"活动"状态。
这对我们来说至关重要 、因为任何未来的变更都可能对与处理器变更相关的工作量产生重大影响、尤其是认证审批。  
从  现在开始、TI 是否有办法确认处理器 AM5728BABCXEA 将至少在未来10年内可用?
2- PMIC TPS6590377ZWSR 已停产。  根据文档/表2最后一行(SLIU011F–2015年3月–2018年4月修订) TPS6590379ZWSR 是推荐的较新 OTP 版本,这 是否仍然有效? 您能否确认它至少在未来10年内可用?
3 - TPS6590379ZWSR 是否与 TPS6590377ZWSR 完全兼容?  根据 SLIU011F 表2 (最后一行)、"GPIO_2与 SMPS3同时添加到序列中"。   在我们的设计中、GPIO_2已通过10K 下拉 电阻器接地。
4 - TPS51200DRCR 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器。  同样的问题、您能否确认它至少在未来10年内可用?
此致、
结石
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于问题2、3和4中的器件供货问题、我不知道有任何计划停止使用这些器件、因此如果肯定在10年内仍然可用、我不能说以某种方式或另一种方式使用这些器件。

    对于问题3、我只需断开该10K 电阻器。 否则、这些部件应该可以完全互换。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!