This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:启动、VINA 和使能

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135586/tps63020-start-up-vina-and-enable

器件型号:TPS63020

您好!

对于连接到~50ohm 负载的电源、我将使用以下配置。



在 有关直流/直流转换 器启动的一些初步测试中、 我将获得 Vin 和 Vout  线路以及浪涌电流曲线的以下曲线。


如图所示、 用于 EN 连接的方法与数据表不同(它 直接连接到 VIN 而不是 VINA)、因此 在打开系统后、 直流/直流转换  器在输入电压为1.2V 时立即启用、而不是等待更稳定的输入电压。

 -这是否表明,在 初始化过程中启用转换器并将输出电容器视为短路时,转换器会进入 PWM 模式(Iout>100mA)?  

-图示 连接显示 EN 连接到 VINA、其中 VIN 和 VINA 之间存在一个内部电阻器。 它的价值是什么?
- 此配置是否用于创建启用 延迟并缓解此初始化行为?


感谢您的关注。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    [引用 userid="508517" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135586/tps63020-start-up-vina-and-enable "]
     -这是否表明,在 初始化过程中启用转换器并将输出电容器视为短路时,转换器会进入 PWM 模式(Iout>100mA)?  [/报价]

    没错、您可以看到下面的图片作为参考

    内部电阻器约为几百、此配置的目的是为内部块提供更干净的电源。 您可以将其作为从 Vin 到 VINA 的 RC 滤波器。

    此外 、您也知道 EN 延迟的问题、但我认为这不是我们的初始目标。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的答复。
    考虑到之前的电路配置并在转换器的输出端施加~350mA 的电流负载、我将在以下信号上获得以下行为:
     -输入电压与输出电压
     - Vin 与 PGOOD

    根据我的理解、由于 EN 引脚直接连接到 Vin、 因此当输入电压仍然不稳定时、转换器将启用。
     应用于 EN 引脚的 RC 滤波器可用于创建软启动 并等待更稳定的输入电压。

    时序计算的 EN 引脚阈值和容差是多少?

    还有其他建议吗?

    感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    没错、针对 EN 的 RC 滤波器有助于使器件在输入电压足够稳定后开始切换。

    EN 高电平的阈值为0.4-1.2V。  器件之间存在很大差异。

    但是、从 EN 高电平到第一个开关脉冲的延迟大约为100us。

    因此、对于滤波器设计、我认为我们可以使用0.4V 作为 EN 高电平。 在输入稳定后、器件始终开始切换。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的快速 回复。
    我将把这个问题标记为已解决。

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    谢谢

    此致

    TAO