This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122和 LM5122Q-1之间的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158780/lm5122-q1-the-difference-between-lm5122-and-lm5122q-1

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好、支持团队、

 

我们的客户希望了解 LM5122和 LM5122Q-1之间的差异。

客户已使用  LM5122Q-1。

但在本例中、他们的最终产品是工业应用。

因此、它不需要 AEC-Q100。

他们正在考虑使用 LM5122而不是 LM5122Q-1。

它们在特性上看起来完全相同。

它们之间是否有任何差异?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo-San、您好!

    感谢您的参与。 所有特性都列在数据表的可用表格中、请注意、LM5122采用两种不同的封装、具有20或24个引脚、它们显示的热特性略有不同。  

    此致、
    Em