This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:有关最大输出电流的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158395/lm5175-question-about-max-output-current

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

大家好、团队、

我的客户对 LM5175的最大输出电流有疑问。

尽管 LM5175是降压控制器、但为什么 LM5175的最大输出电流限制在20A、而 LM5176没有特定的最大电流?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、  

    感谢您的联系。 LM5175不是降压控制器、而是降压/升压控制器。 您可以在数据表的哪个位置分享有关最大输出电流的信息? 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    是的、它是降压/升压。 很抱歉让人困惑。  

    无论如何、客户从数据表中找到、而不是从产品文件夹中找到。 此外、我们可以通过对 Iout (max)进行排序来找到这一点。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、  

    感谢您的反馈。 我们正在更改此选择表、因此请勿考虑参数"Iout (max)"。 LM5175和 LM5176都是支持外部 MOSFET 的控制器、因此电流能力取决于所选的 MOSFET。 如果需要进一步的支持、请告知我们。  

    此致、
    Em