请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 主题中讨论的其他器件: BQ27741-G1
您好!
我们正在考虑使用 BQ27441-G1内部温度传感器来测量环境温度。
我想知道该传感器实际测量的是什么? 数据表中说它测量电池温度、但我看不到这是怎么可能的、因为传感器位于芯片内部、而不是电池组内部。
使用测量值来测量环境温度是否相关? 我想芯片正在加热传感器、因此测量必须从环境温度漂移、您可能有一个公式来补偿偏移?
提前非常感谢!
Antoine