This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:启动期间的浪涌电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1, TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158238/tlv733p-q1-inrush-current-during-startup

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS745-Q1

大家好、团队、

为了考虑 TLV733P-Q1前面的降压转换器的额定电流、我们想知道启动期间 TLV733P-Q1的浪涌电流。

如何计算/估算此值?

您在启动期间是否有输入电流的波形?

尚未确定客户原理图。

VIN = 3.3V、Vout = 1.8V、Cout=TBD

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata、

    LDO 的浪涌电流在很大程度上取决于输出电压的斜坡速率、以及 LDO 必须充电的输出电容。 估算该值时、您需要知道 COUT、以便了解器件在浪涌电流峰值方面将看到的情况。 这 将取决于输入电压、电容充电率 C*dV/dt = I (电容)以及负载电流。 我链接了一个有关浪涌电流的应用手册、其中详细介绍了更大限度地降低浪涌电流峰值的方法。

    有关降低 LDO 浪涌电流的应用手册

    应用手册

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回答。

    关于 TLV733P-Q1、D/S 指定启动时间。

    这是否意味着 TLV733P-Q1中控制 Vout (= dV/dt)的压摆率?

    有波形、所以我认为是这样、但让我加倍地检查一下。

    此外、如果电容器非常大、浪涌就会变得很大。

    在这种情况下、器件会在启动期间将浪涌电流限制在以下折返电流限制水平?

    在任何情况下、浪涌电流都不超过700mA?

    我还想向 TPS745-Q1提出同样的问题。

    谢谢你。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata、

    是的、数据表中的启动时间规格意味着带隙是受控上升。 然而、对于 TLV733-Q1、如果输入被施加、随后 EN 置位、带隙电荷在器件加电时开始、而不是使能。 因此、您可以在第二幅图中看到输出 是如何快速上升 并在返回之前过冲带隙的、以匹配器件内部基准的上升。 如果根据数据表中的启动时间、在带隙充满电后将 EN 置为有效、则即使器件内部软启动、该过冲也可能在 VOUT 以上发生。 TPS745-Q1将始终具有一致的斜升速率、因此 VOUT 不应过冲、但仍存在您所述的 COUT 充电问题以及电流限制响应时间。

    对于第二个问题、是器件具有内部电流限制保护、但它是一个控制环路、因此、在器件看到电流超过限制时与电流限制实际生效之间存在延迟。 一旦它开始生效、您将看到电流随着折返的实施而继续下降。 不过、在很短的时间内、您将看到电流超过700mA。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我知道。 感谢您的回答。

    如果我将来还有其他问题, 我将在这里发表。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田