This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:引脚6连接

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158441/bq25505-pin-6-connection

器件型号:BQ25505

您好!

数据表中存在矛盾。

  • 第5页的"引脚功能"表中显示、引脚6需要通过 IC 的 PowerPAD 连接到 VSS。
  • 但是、在图40中、布局示例的引脚6未连接。

我是否知道谁是对的?

有一个模糊的术语:

PowerPAD 是第5页图中的散热焊盘吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    BQ25505上的引脚6可保持悬空或通过 PowerPAD =热敏电阻连接到 GND。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!