主题中讨论的其他器件:TPS65988
您好!
我想确认文档 slva783a.pdf 上的代码示例,是否可以用作通过 i2c 更新 TPS65988 SPI 闪存固件的参考?
谢谢、
Sofian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想确认文档 slva783a.pdf 上的代码示例,是否可以用作通过 i2c 更新 TPS65988 SPI 闪存固件的参考?
谢谢、
Sofian
尊敬的 Sofian:
本文档中的代码示例是有关如何通过 I2C 操作 SPI 闪存固件更新的 sudo 参考代码示例。
有几个方框图显示了代码在系统内如何运行的过程(参见下图)
如果您有任何疑问或疑虑、请告知我们!
谢谢、此致、
林德华
您好、Raymond、
我 还有进一步的问题、
关于这些文档,是关于通过 i2c (slva783a.pdf)从嵌入式控制器更新固件和通过 i2c 更新 SPI 闪存固件(slvae21a.pdf)
看起来类似、但 在 slvae21a.pdf 中、没有应用导入 low_region 二进制文件。 slvae21a.pdf 是仅适用的更新过程 修补程序 ?
2. slvae21a.pdf 中的示例代码有数据结构类型,如 s_AppContext、s_tps_bootflag、s_tps_portconfig 等。 是否有任何示例代码头文件可供参考?
谢谢、
Sofian
尊敬的 Sofian:
对延迟答复表示歉意。
slvae21a 文档介绍了刷写完整闪存(包含低区域和高区域二进制文件)的过程、以提供适用于 PD 控制器的代码补丁(固件补丁更新)和配置。 本文档是 slva783a 的最新版本。
2.示例代码仅用作引用(将其视为 sudo 代码)。 我们没有编写任何示例代码、因为这取决于每个应用(即 MCU 类型、功能等)。
谢谢、此致、
林德华