This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:从 BQS 发送 unknow 命令

Guru**** 2556770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158729/bq27z746-an-unknow-command-sent-from-bqs

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

     我正在测试 BQ27Z746 EVM、并使用逻辑分析仪捕获 I2C 数据。  我找到当打开 BQS 时、我可以找到数据表或 TRM 中未列出的命令(0x3E、0x02、0xEE)。 您是否会建议此命令的用途?  您可以在打开 BQS 时肯定观察到这一点、谢谢。   (我的固件:bq27z744_V0_01_build_12.srec)

BTW、 BQ27Z746的默认 I2C 速度是多少?  400kHz 还是100kHz?

写入0x56 nak

写入0x55 ACK 数据:0x3E 0x02 0xEE 0x00 0x00   

写入0x55 ACK 数据:0x3E  
读取0x55 ACK 数据:0x54 0x00 0x86 0x01 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    bqSTudio 会尝试自动检测连接的器件、并发送许多可能不适用于 bq27z746的命令。 默认速度为100KHz。

    在 bqStudio 中进行自动检测后、您可以禁用仪表板以避免捕获自动检测命令