请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我正在测试 BQ27Z746 EVM、并使用逻辑分析仪捕获 I2C 数据。 我找到当打开 BQS 时、我可以找到数据表或 TRM 中未列出的命令(0x3E、0x02、0xEE)。 您是否会建议此命令的用途? 您可以在打开 BQS 时肯定观察到这一点、谢谢。 (我的固件:bq27z744_V0_01_build_12.srec)
BTW、 BQ27Z746的默认 I2C 速度是多少? 400kHz 还是100kHz?
写入0x56 nak
写入0x55 ACK 数据:0x3E 0x02 0xEE 0x00 0x00
写入0x55 ACK 数据:0x3E
读取0x55 ACK 数据:0x54 0x00 0x86 0x01 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00