This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:软启动-最大毫秒

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133784/lm76003-soft-start---max-ms

器件型号:LM76003

大家好、  

客户希望在 Css =打开时知道最大 TSS、因为 DS 中未描述。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    感谢您发帖。  我需要检查是否有此类信息。  请允许我花几天时间四处探索。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    根据我们的估算、SS 时间可高达9ms。  请注意、这仅供参考、但不保证。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yohao-San

    感谢您的评论。 我问了 Yada-San 的问题。

    我们需要保证最长的 SS 时间、因为我们需要告知软件团队最长的 SS 时间。

    我们如何保证此规范?

    我们没有足够的时间来确定此器件是否可以适应系统。

    请回复我。 B/R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    感谢您的参与。  所述的9ms 是理论估算值、但不是保证值。 TI 的保证规格限值通常通过严格的特性测试来获得。  此时、保证的 SS 最大时间不可用。 您能否解释一下软件为何需要知道最大 SS 时间?  我们可能会建议不同的方法。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    你好。 Tks 供您回复。

    好的、我在下面解释一下。

    我们的 MCU 控制 LM76003的使能引脚并监控输出电压、以避免任何多用途驱动。

    关于输出电压监控、软件团队需要知道最大 SS 时间来决定何时开始监控。

    请向我们提供您的公司。

    B/R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!

    我需要在内部讨论这一点、了解如何为您提供帮助、请允许我在几天内进行讨论。  据我所知、信息-保证最大 SS 时间-目前不可用。  您是否有一个规格要求、即 LM76003的输出电压必须在系统的特定持续时间后升高?  如果是、我建议对故障使用该标准。 通过这种方式、SS 时间变得不太相关。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yohao-San

    请认真讨论并反馈给我们。

    我们希望最大时间与最小值在相同的范围内、因此最大值是相同的。 9.1ms。

    我发送了一个图像输出电压监控。

    这可能会为我们带来更正确的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    谢谢你。  我会在两天内回来。  我们还邀请了技术人员为您的公司提供支持、有些讨论可能需要离线并通过他们进行沟通。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    我明白了。 请继续进行内部讨论。

    BTW、我们从明天起有3天的休息时间(1天假期+ 2天正常休息时间)。

    希望您能在9月25日回复。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    我们正通过内部讨论为此而努力。   

    这里有一个更快解决此问题的选项是使用可编程 SS 时序特性、即在 SS 引脚上放置一个电容器。 数据表给出了 SS 电流源的最小值和最大值、因此您可以通过考虑外部 CSS 容差来获得确定的最小值和最大 SS 时间?

    请告诉我们这是否适合您。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    感谢您的信息。

    将 MLCC 与 SS/TRK 引脚放在一起时。

    下面我认为更好。

    如果被禁止决定 SS 最大值 时间、我们可以接受将 MLCC 与 SS/TRK 引脚放在一起。

    但是、要移除此 MLCC、我们将获得更多利润、因为您的器件具有额外价值。

    (从而减少起始器件数量。)

    因此、请继续讨论并提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    是的、除了 CSS 可编程选项之外、我们还在进行此操作。  将在下周更新。 祝你度过一个美好的假期!

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao-san

    Tkanks 为您的公司提供服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来、感谢您的参与。  我将在下周初更新。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    讨论通过了我们的 FAE 和销售团队。  如果您尚未收到我们的 FAE /销售团队的答复、请告诉我。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、
    我们从 Yada-San 听说很难决定程序的最大值。

    因此、我们决定将 MLCC 置于外部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  如果我们可以提供进一步帮助、请随时与我们联系。

    如果您不反对、请允许我在此关闭此主题。 欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    感谢您的参与、祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    Youhao