This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用具有单个 BQ25703a 充电器的并联 FLiFePO4电池

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158724/bq34z100-g1-using-parallel-flifepo4-batteries-with-single-bq25703a-charger

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ34Z100

您好!

我正在研发一款产品、该产品将使用两节并联的20Ah 电池运行、并使用一节 BQ34Z100-G1和 BQ25703a 进行电量监测和充电。

此组合是否支持并联电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    是的、此组合支持并联电池。 标准配置支持高达32A 的充电和放电电流 。对于40Ah、bq34z100将需要针对您的用例进行专门配置。