This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PP5V 电流设置

Guru**** 2615425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133846/tps25750-pp5v-current-setting

器件型号:TPS25750

您好,

  1. 您能否告诉我如何配置 PP5V 电流设置? 因为我在数据表中找不到任何寄存器来配置它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我联系我的团队、看看我们是否有有关设置配置的信息。  

    本周我会再回来的!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tbk:

    现在、我将在明天再次向您介绍。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tbk:

    很抱歉、延迟响应、您可以根据拉电流或灌电流 PDO (在 GUI 中、在发送拉电流功能(0x32)或发送灌电流功能(0x33)下)调整电流。  

    这些设置是用于显示基于协商 PDO 的电流范围的测试用例。

    谢谢、此致、
    林德华