This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:原理图审阅请求

Guru**** 2382470 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158597/tlv702-schematic-review-request

器件型号:TLV702

需要一些帮助来查看此电路。  TLV70233PDBVR 的3.3V 输出是 MCU 的电源。  

在该设计中、我们烧毁了三块板的 MCU。 (MCU 的 Vdd 短接至 GND)。 MCU 损坏后、TLV70233PDBVR 似乎正常(Vin 未短接至 VOUT、VOUT 未短接至 GND)。 我们将此设计用于两个不同的 MCU、它们都已损坏、因此可能不是 MCU 问题。

如果您对出错的地方有任何想法、请告知我们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我在上一个帖子中提供了错误信息。 原理图中的器件型号应为 TLV70233DBVR。  
     其他信息:我们以前 的修订版使用相同的设计、但没有问题。 但我们在 旧设计中使用了 TLV70233PDBVR (在新设计中使用 TLV70233DBVR)。 从数据表中可以看出 、TLV70233PDBVR 具有输出放电电路、但在我们的设计中、EN 信号连接到 VIN、该放电电路如何影响输出? 还是稳压器的性能?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    设计看起来不错、但可能需要获取一些有关系统信号的数据。

    该器件的有源输出放电版本(P 版本)具有一个内部下拉 MOSFET、当器件被禁用时、此 MOSFET 将一个电阻器从 OUT 连接到接地、以主动对输出电容放电。 通过将 EN 驱动为低电平或将 IN 上的电压降至欠压锁定(UVLO)阈值以下来激活有源放电电路。  

    只要 EN 被驱动为高电平并且 VIN 处于建议的工作范围内、放电电路应该处于非激活状态。  

    下面比较 了 TLV702的非 P 版和 P 版在内部的区别。

    我想详细了解您的系统:

    在 LDO 打开或 关闭时、MCU 是否损坏?

    您是否在不同的时间在系统的输入和输出信号上有一些数据? (例如启动和关断)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!  

    非常感谢您的快速响应。 我们不知道芯片何时损坏(上电或断电)、因为电路板从一开始就工作、稍后就出现故障。 最初、我以为稳压器是唯一的问题 、但 在移除稳压器3.3V 后、仍然对地短路、然后我意识到 MCU 可能会烧坏。 更换 MCU 和稳压器后、电路板恢复正常工作。 我将在电路板上电和断电时探测3.3V 输出、并在此处上传波形。