This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:数据闪存

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158694/bq34110-data-flash

器件型号:BQ34110

大家好、  

TRM 第4.1节说明数据闪存地址范围为0x4200~0x43FF

 当我从数据闪存读取数据时、我找不到地址0x4300之后 TRM 上描述的任何数据值、那么地址0x4300之后是什么数据?

 地址0x4380~0x43E0、数据将会每次更改、这是否正常?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    请参阅 TRM 中的数据闪存摘要部分。 表中未显示的地址是私有值、不应更改、因为它们可以是内部指针或与临时/监测计算法相关的数据。 表中未列出的地址中的数据可能会发生变化、我们建议不应读取这些范围、除非在2个已发布地址之间(在这种情况下、这些范围是恒定的)。