This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:我想知道我的变压器是否与 UCC28740一同工作

Guru**** 2520090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158132/ucc28740-i-want-to-know-if-my-transformer-will-work-with-ucc28740

器件型号:UCC28740

您好!

我尝试将高电压从50-1kV 降至15V @2A。 我确实使用了 webench、根据我的设计规格为我提供了 UCC28740、但我尝试将变压器更改为 ZB1432-CL、这是一种 Coilcraft 变压器。

我想知道,这是否可行,办法是寻找替代办法,而不是在 webench 上给我的办法。 我只是尝试使用表面贴装组件而不是穿孔。

这是 webench 提供的变压器:

以下是 Coilcraft 提供的一个:

请告诉我这是否可行、或者我是否可以使用替代变压器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除 webench 之外、TI 还提供设计计算器、为您进行更详细的计算。  您可以在此处找到它。 (在"设计和开发"下、"签署工具和仿真"选项卡>" UCC28740设计计算器"下、然后按照中的说明进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    非常感谢;计算器非常有用。 接下来是布置实际电路并查看计算值是否有效。 如果您能帮我回答问题、我还有一个问题。

    我知道反激式的实际电路上有两个不同的接地、在我的实际设计中、我有另一个接地、使其总共变为三个接地。 如何将接地端连接在一起? 我是像星形接地那样连接它们、还是使用单个22nF 电容器连接每个接地?

    此致、

    Ikenna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、

    在 TI 的原理图设计中、有一个初级接地(在初级侧)和一个次级接地(在次级侧)。 初级电路和次级电路相互隔离、因此两个接地端是不同的接地端、不应连接。  

     由于所提供的信息有限、我不确定您的第三个理由是什么。 但一般经验法则是 、如果接地端位于初级侧、则连接到初级接地端、反之亦然。

    最棒的

    Claire