This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:LED 电源 DALI 调光

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158232/ucc28810-led-power-dali-dimming

器件型号:UCC28810

你(们)好

规格是 LED 功率 DALI 调光、北美必须具有 DALI D4i、
户外使用
因此、输入规格应打开
100~277Vac 下的交流电
输出规格尚未确认、但将提供 LED CC 恒流和 D4i 恒压输出、并提供 MCU 3.3V 电源
因此、我们目前计划设计一组交流/直流恒压+一组直流/直流恒流电流

您能不能建议使用上述合适的电源 IC 和 LED 驱动器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经将此主题分配给了产品专家。 他应能够在2个工作日内回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    UCC28810似乎可以满足您的主要要求。 但是、这里的信息真的不足以让我提供进一步的建议。 也许您可以提供一个方框图、这将澄清您的要求。

    谢谢、

    射线