请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28810 你(们)好
规格是 LED 功率 DALI 调光、北美必须具有 DALI D4i、
户外使用
因此、输入规格应打开
100~277Vac 下的交流电
输出规格尚未确认、但将提供 LED CC 恒流和 D4i 恒压输出、并提供 MCU 3.3V 电源
因此、我们目前计划设计一组交流/直流恒压+一组直流/直流恒流电流
您能不能建议使用上述合适的电源 IC 和 LED 驱动器 IC。