This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:从 Vin、Vout 和 FSW 引脚设置(高电平/低电平)推导开关频率的公式

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135829/tps62130a-formula-for-deriving-the-switching-frequency-from-the-vin-vout-and-fsw-pin-setting-high-low

器件型号:TPS62130A

您好!  

就 TPS62130A 的数据表而言、开关频率描述如下。

1) 1)当 FSWpin=高电平时
开关频率设置为1.25Mhz

2) 2)当 FSWPin =低电平时
开关频率设置为2.5MHz

但是、当我在 Webench 中设置输入电压= 12V 且输出电压= 1V 并计算得出时、结果是不同的。
FSWPin 高电平:Webench 计算结果0.796MHz
FSWPin 低:Webench 计算结果为1.33MHz

请告诉我是否有公式可以根据输入电压、输出电压和 FSW 引脚设置(高电平/低电平)推导开关频率。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    该器件的开关频率将取决于负载电流、Vin 和 Vout。

    省电模式(DCM)下的估计值为:  

    要计算 FPWM 模式下的开关频率、首先计算导通时间(显示了2.5MHz FSW 方程):  

    注意: 选择了1.25Mhz Fsw,则在上面的公式中,400ns 将为800ns。

    然后针对 最小导通时间限制验证 t_on > 80ns。 根据这个 t_on 值计算 t_off =(1-D)/D * t_on。 然后 Fsw = 1/(t_ON+t_OFF)。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph

    我们计算了 Vin = 12V、Vout = 1.0V、Fsw =高电平(1.25Mhz)时的开关频率。

    当通过公式计算 Ton 时,Ton 限制为80ns,因为 Ton =(1V/12V)*800ns = 66.7ns。

    TOFF =(1-D)/D *吨=(1 (1/12))/(1/12)* 80ns = 880ns。
    Fsw = 1/(ton+toff)= 1/(80ns + 880ns)= 1.04MHz。

    同样、当 Vin=12V、Vout=1.0V、FSW=Low (2.5MHz)时、开关频率为1.04MHz。

    我使用 Webench 计算了开关频率、
    它与上述计算结果和频率不同。

    Webench 计算结果
    FSWPin (HIGH)・・・开关频率=0.79526MHz
    FSWpin (低)・・・开关频率=1.33MHz

    如果您知道 Webench 开关频率和计算结果不同的原因、请告诉我。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    WEBENCH 设置的输出电流是多少? 开关频率也会随上面计算中未捕获的负载电流而变化。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    Webench 中设置的负载电流(Iout)为3A。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    WEBENCH 和方程之间存在差异的一个原因是 WEBENCH 在计算频率时使用实际测量的基准数据、其中方程仅捕获理想行为。 由于该器件使用恒定导通时间控制、我们看到计算的频率与测量的频率之间存在一些差异、因为导通时间略有不同。  

    WEBENCH 频率可能会更准确、因为它来自测量数据。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph

    我知道  WEBENCH 的开关频率更准确、因为它们来自实际的测量数据。
    顺便说一下、我的计算是否正确? 无论 Fsw 是低电平还是高电平、开关频率均为1.04MHz。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:  

    您使用理想方程正确计算了它们。 它们之所以相同、是因为最短导通时间限制。 在相同的占空比和导通时间下、我们可以得到相同的频率、即1.04MHz。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以查看有关 DCS-Control 器件和开关频率变化的应用手册。

    谢谢、

    Joseph