This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:是否有类似的器件?

Guru**** 2511315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158564/ucc28180-is-there-a-similar-device

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC28019A

您好!

我正在进行设计、并选择了该器件。 遗憾的是、没有可用于原型设计的器件。

我想知道我是否可以使用非常类似的器件、并且对设计进行了最小的更改-这是一个可用的器件?

备选方案是否有类似的首选器件、我会更好地使用?

谢谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    UCC28019A 是另一款采用8引脚 SOIC 封装的 CCM PFC 控制器、其引脚排列类似。 一个关键的区别 是-19A 使用固定的65kHz 频率、而-180可针对18kHz-250kHz 范围进行编程。 另一个关键区别是-19A 需要 Vin 感应、而-180不需要 Vin 感应。 还有其他差异、因此请研究-019A 数据表、以确保它具有设计所需的所有功能。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的提供、我将研究 UCC28019A 的数据表、看看我是否认为合适。 降低频率可能是一个问题。

    您是否知道何时可提供 UCC28180样片?

    此致

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法查看量产数据。 我知道 TI 工厂正在不断满足所有产品的需求、新工厂会在我们发言时在线提供。 样片将最先补充、但我会每天检查。 如果您有当地的 TI 销售代表、他们可能会提供帮助。

    您也可以向配电盘查询。 Octopart 将为您提供多个分销商的可见性。 只需确保部件是合法的:|

    该 EVM 仍然可用、因此可作为原型设计选项: https://www.ti.com/tool/UCC28180EVM-573

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、我将关注样片何时可用。 (我已设置电子邮件警报)。

    我可以看到、所有供应商的 PFC 都很难获得。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在看 Octopart 的时候看到了一些可用的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您好、我将关闭此主题。 如果您对 UCC28180或 UCC28019A 有进一步的疑问、可以提交新的请求单。