主题中讨论的其他器件: TPS54020
当我运行从 TI 网站下载的 TPS543C20 "stading_state"示例模型时、PSPICE 结果本身运行正常。 但是、如果我在每个组件上添加了容差并运行 MC 分析、则输出 V (VOUT)会在整个地方发生变化。 我运行这个示例是因为 它应该是"黄金电路"、我尝试将它与具有相同问题的其他电路进行比较。 电路非常敏感、如果任何组件值略有变化、电路将会失效。 请提供建议。 下面是详细的问题说明。
使用 TPS543C20稳态示例模型进行蒙特卡洛分析问题
- 我从 TI 网站下载了 PSPICE 模型。
- 打开 PSPICE 项目并运行项目文件。

- “附带的”示例 State_State 模型本身运行正常。 然后、我在每个组件上添加了公差、并以100次运行启动 Monte Carlo。

问题:
V (VOUT)输出值在0至0.9V 之间变化。 0.9V 的正常分布应是预期值。
I (RLOAD)在0A 至40A 之间变化。
在大多数运行中、V (SW)停止(0V)。

- 我之所以发现这个问题、是因为我运行了很多电路、它们也有同样的问题。 如果我稍微改变任何组件值、输出电压将变为零而失败、开关脉冲将停止。
我的另一个12V 至3.3V 15A 电路