This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:[TPS25940AQRVCRQ1]反向电压相关查询

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033564/tps25940-q1-tps25940aqrvcrq1-reverse-voltage-related-inquiry

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25940

大家好、TI 支持团队

如下面的电路图所示、客户公司正在使用一个电路。


如果从标记为"DCDC_VOLTAGE "的位置切断电源、则由连接到 TPS25940输出端子的"2NDBAT_VOLTAGE "供电。

这种情况是车辆正常运行时的行为。

问题出在这里。

"DCDC_VOLTAGE "的电源被切断、但在 TPS25940的输入端检查约14V 的电压电平。

当电源输入"2NDBAT_VOLTAGE "反向流动时、该值显示为测量值。

这种现象是否正常?

请解释施加到输出端子并流入输入端子的电压的原因。

请解释在这种情况下是否存在任何可能的问题。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     DCDCDC_VOLTAGE 正常值是多少?  2NDBAT_VOLTAGE 是多少?

    2.你是说电流从流出流入?

    3.您是否有显示输出电压、输入电压和通过电子保险丝的电流的波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    我将为您提供如下答案。

    我将针对请求的波形向客户提出其他请求。

     DCDCDC_VOLTAGE 正常值是多少?  2NDBAT_VOLTAGE 是多少?

    - DCDC_VOLTAGE = 14V、2NDBAT_VOLTAGE 使用可充电电池、最大电压约为14V。

    2.你是说电流从流出流入?

    - 是的、它在高达1A 的电流下运行时没有任何问题、当它超过1A 时、会发生复位。

    3.您是否有显示输出电压、输入电压和通过电子保险丝的电流的波形?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我将等待波形,但这看起来像预期的行为,因为该器件具有基于比较器的反向电流阻断功能。 当 VOUT>VIN 和 VIN-VOUT 的模量大于66mV 时、该器件将关闭以阻断反向电流。 因此、在它关闭之前、大约66mv/RON 的电流将流动、大约为66/42=1.5A。  

    以下是与您的应用器件类似的 TPS25942器件的说明:

    请告诉我、如果您查询此问题、我们可以关闭该主题吗?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    现在关闭主题。 如果有任何进一步的疑问、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    感谢你的答复。

    我理解答案的内容。

    但是、输出电压由输入引起的现象正在发生、如下面的波形所示。

    此时、我们认为几乎没有电流施加到输入端子。

    电流和电流之间可能没有相关性、但正如您从波形中看到的、请确认输出的现象

    电压被感应到输入端子。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我们怀疑是对的。 当我们使电子保险丝的 VIN 为零、但输出端有一个电池为输入端充电、因此我们反向电流从 OUT 流向 IN。 是否还有其他疑问?

    此致

    Kunal Goek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    还有其他问题吗?

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致
    Kunal Goel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    感谢你的答复。

    是否存在任何可能的不良症状、例如这些操作导致的异常操作?

    即使我以与当前产品相同的方式使用该产品、该产品是否有任何问题?

    可以采取哪些步骤来解决此问题?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    1.当输出端有可充电电池时,VIN 是否在一段时间后最终变为零?  

    2.反向电流的值是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    写下您对问题的答案。

    1. 充电电池的电压放电前,电压不会降至零。

    2.反向电流流动,直至其超过950~1000mA,当反向电流超过此值时,它被切断。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您意味着反向电流随着时间的推移变为零? 那么、即使电池由于电流耗尽而处于导通状态、VIN 也应随时间变为零。  

    您能否分享一个显示 VIN、VOUT 和反向电流缩小的波形、以便我们了解电流流动的时间。

    解决方案可能是增加输入电容器以实现更快的截止速度。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    在输出电压为 Vout 的可充电电池中、反向电压始终输出到输入电压。

    VIN 不会随着时间的推移变为零。

    请进一步查询。

    如果您有 EVM、您能否进行相关测试?

    该产品最初输出反向电压作为 Vin 是正确的吗?

    在查询开始时共享的电路图是否存在结构问题?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果您可以共享显示电流、VIN 和 VOUT 的波形,以避免混淆。 我们过去已经测试过该器件、它将停止反向电流、但反向电流阈值应大于1.5A。 请尝试增大输入电容、并查看反向电流是否增大并超过1.5A 阈值。 如果不发生这种情况、则反向电流持续流动、VIN 将遵循 VOUT。 您将电流探头放在哪里?

    还可以共享有关 TPS25940的完整原理图、并对一开始的原理图进行了裁剪。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    您请求的电路也已获得并连接。

    请查看整个电路图。

    此外、请回答以下问题。

    [问题]

    如果电池连接到 TPS25940的输出端子、并且在充电期间切断 Vin、则电池的电压是否正确

    Vout 流向 Vin? (电流= 1.5A 以内)

    是否存在运行会对 IC 产生不利影响或导致其他问题的可能性?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    1.如果电池连接到 TPS25940的输出端子并且在充电期间切断输入电压、则电池的电压是否正确

    Vout 流向 Vin? (电流= 1.5A 以内)

    是的

    2. 操作是否会对 IC 产生不利影响或导致其他问题?

    我认为这不会是一个问题,因为反向电流正在流经 FET,并且低于推荐范围。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    感谢你的答复。

    已收到客户的以下查询。

    数据表中描述的内容包括反向电流阻断和1us 反向电压关断功能。

    您的回答是、如果反向电流低于1.5A、Vout 将由 Vin 引起。

    内容是否与数据表中的内容无关?

    您能解释一下数据表的内容是什么吗?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    此器件中的反向电流阻断是基于比较器的。 因此,比较器的过驱电压越高,响应速度越快。 1us 是 VIN-VOUT 低于66mV 反向电压阈值10mV 时的响应时间。 但要建立该反向电压,仍需大于1.5A 的反向电流

    流动。 1.5A = VreV/RON = 66m/42m = 1.57A

    此致

    Kunal Goel