Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, TPS92200, LM3405
主题中讨论的其他器件: TPS92200、 LM3405
我使用 LM3405A 在 Iout = 0.7 - 1.0A、Vin=12v 时驱动单色 LED (Vf=2.5、3.1或3.3V)。 根据初始测试、我只能实现大约70%的效率、而不是数据表图中显示的~80%的效率。 1 - 3。 我怀疑这是由于在 SW 引脚(Trise、Tfall)上测得的上升和下降时间较慢而导致的高开关损耗(PSW)。 I Measure Trise = 33ns 和 Tfall = 28ns、明显高于表2中显示的值。 导致这种情况的原因是什么?
我目前正在使用外部源(VExt = 5V)来生成 Vboost、但在最终设计中、我计划使用表14中的替代方法(并联配置中的齐纳二极管)。 以下是一些相关的组件规格:
升压电容 C3:0.01µF μ F MLCC、25V、X7R、10%、0603封装。
升压二极管 D2:肖特基二极管、Vf=0.35v、30V、100mA、0603封装
电感器:6.8µH μ H、1.6A、DCR = 90mΩ μ H、4.0 x 4.0mm
环流二极管 D1:肖特基、Vf=0.44v、30V、2A
我尽可能遵循 PCB 布局建议。
我刚刚发现、与 BOM (表3)中列出的且在 LM3405A 演示板中使用的物理尺寸更大的电感器相比、电感器的直流电阻(90mΩ Ω)相对较高。 我没有重点介绍这一点、因为 LM3405A 芯片看起来比电感器热得多。 我看到一个25°C 的芯片表面 Δ T、Iout=0.7A 时没有散热器或气流。
谢谢!